This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:LM5166输出噪声

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771989/lm5166-lm5166-output-noise

器件型号:LM5166

您好!

我最近为新的 PCB 加电并检查了5V 输出的稳定性。

该设计与 Webench 仿真相同。 Cin 和 Cout 由 MLCC 电容器组成。

我预计输出纹波大约为90mV、但实际上为190mV。

此外、纹波频率为45kHz、但仿真显示开关频率应约为350kHz。

您希望在输出端看到350kHz 频率吗?

我无法将 Webench pdf 报告附加到这篇文章中、但下面是电路。 此外、我还连接了5V 输出的示波器迹线。

您有什么建议可以尝试降低噪声吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    您是否有器件 SW 节点的波形?
    是的、我希望看到器件处于满负载时、它将以350kHz 的频率切换。
    您是否尝试增大负载电流并查看开关频率是否增大?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    我要连接 SW 节点的波形。

    我在输出端增加了100R、但它没有增加频率。

    是否可以采取任何措施来降低噪声?  

    谢谢

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据开关波形、它看起来很正常、因为该器件在脉冲频率模式下运行。
    您还可以尝试将 RESR 的值减小为1欧姆、而不是2.4欧姆。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回答。
    对于第一个帖子中显示的电路配置、"Resr"的最小值是多少?
    数据表在表2中似乎没有显示代表性的情形。 纹波生成方法。
    假设 Resr 过小、稳压器输出可能会变得不稳定?

    谢谢
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    一般而言、经验法则是、我们希望 IC 的 FB 节点处具有25mV 的峰峰值纹波电压。
    现在、如果您使用固定输出电压、则必须根据您的输出电压进行扩展。

    如果您的输出电压为5V、内部 FB 基准为1.223V、则输出电压将是后者的4倍、这意味着您需要大约100mV 的输出电压纹波

    谢谢
    -Arief