This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M:与竞争对手引脚相同

Guru**** 2386800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2990
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169595/ua78m-p2p-with-competition

器件型号:UA78M
主题中讨论的其他器件:LM2990

正在寻找与以下竞争产品兼容的 P2P 设备。  

MC78M12ABDTRKG

MC79M12BDTRKG

应用:伺服电机驱动

环境温度:125~-40度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    对于 MC78M12BDTRKG、我们的 UA78M12CKVURG3将是具有极其相似规格的 P2P。  

    对于 MC79M12BDTRKG、我们没有任何 P2P 选项、但是 LM2990具有相同的输出电压选项、可以处理两倍的输出电流、即1A。

    我确实对您的应用的环境温度有一些担忧。 这两个 LDO 的负载电流和输入电压是多少?  

       我要求的是、假设最小输入电压差分和500mA 的负载电流、竞争器件和我们的器件的结温都将高于150ºC μ V。 我使用以下公式计算了这一点:

    TJ = TA +(Vin-Vout)*Iout*RJA

    此致、

    安德烈斯