This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:LM5106配置为独立驱动-仅高侧驱动

Guru**** 2765795 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5106, DRV8701, UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772397/lm5106-lm5106-configured-for-independent-drive---high-side-drive-only

器件型号:LM5106
主题中讨论的其他器件: DRV8701UCC27282

我想 在独立模式下使用 LM5106、仅使用 高侧驱动器来开关高侧 MOSFET。  我的配置中不会有低侧 MOSFET。  竞争对手的产品通过在 HS 到接地之间使用一个与二极管并联的电阻器来展示这种方法。  在此 配置中使用 LM5106是否存在任何潜在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您关注 LM5106半桥驱动器。 LM5106可用作配置中的高侧驱动器、如您所述。 需要注意的细节与 LM5106或任何其他具有自举高侧偏置的高侧驱动器相同。

    为了使 HB 至 HS 电容器充满电、HS 节点需要切换至接近于接地。 HS 到接地之间与二极管并联的电阻器将为 HS 到接近于接地的转换提供电阻路径。

    只需确认在转换器工作范围内 HB-HS 电容器电压保持在8V 建议的最小工作电压范围内。

    请确认这是否回答了您在该主题中的问题。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    7V 至36V 范围是否有更好的选择、可实现类似配置? LM5106是否会进入低于8V 的 ULVO 关断状态、或只是勉强运行? 我们在正向/反向电机控制设计中使用 DRV8701、它非常出色。 如果配置相似、是否可以将 DRV8701配置为仅使用单个 HS 驱动器输出? 我知道这听起来像是浪费、但单个 HS 驱动器的成本仅为 DRV8701或 LM5106的2倍。 欢迎您的建议、我很乐意将 TI 器件添加到 BOM 中!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    我有一个关于您提到的7V 至36V 范围的问题。 这是 MOSFET 功率级的输入电压还是驱动器所需的 VDD 范围?
    如果这是驱动器所需的 VDD 范围、我建议使用半桥驱动器而不是 LM5106。 UCC27282 120V 半桥驱动器可在 VDD 低至5.5V 的情况下运行、因此7V 运行正常。 在 VDD 的上限、36V 将是任何半桥驱动器的问题、因为驱动器输出需要限制在低于 MOSFET 的 Vgs 额定值(通常为20V)以下。 UCC27282驱动器需要将 VDD 上限范围限制为16V。
    有关 DRV8701的问题、我需要指派一名有关该器件的专家。
    我将线程更改为该组织。
    告诉我们这是否能解答您的问题、或者您可以在主题中发布其他问题。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的系统由电池供电、我们需要承受高达36V 的负载突降、但通常我们仅运行最大18 V 我尝试将 DRV8701配置为仅驱动高侧 FET、但 DRV8701出现故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    对于建议的 UCC27282用于较低的 UVLO 运行、需要将 VDD 限制在 IC 以下、即绝对最大额定值20V、以及长期建议的最大值16V。 这应该可以通过一个电阻器和齐纳二极管来限制 VDD 电压。
    对于 DRV8701问题、我将把此帖子重新分配给该器件的专家。 一个建议可能是在 E2E 上发布另一个问题、其中包含该主题中指定的 DRV8701器件型号。
    请告诉我们这是否能解答您的问题。

    此致、
    Richard Herring