This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:SoC 从91%降至0%、FCC 在放电时更新为65535

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168425/bq27742-g1-soc-drops-from-91-to-0-and-fcc-updated-to-65535-when-discharging

器件型号:BQ27742-G1

先生,您好:

我们在放电时遇到问题。

请参阅我们的日志文件 、14536列表中显示了异常参数。

您是否知道 SOC 为什么会降至0%?

为什么 FCC 更新为65535?

请向我们提供您的建议。

非常感谢。  

e2e.ti.com/.../FW-learning-and-data-update-Version_2D00_Dsg-cycle-01-_2800_20221028_2900_.log.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供监测计的配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    请参阅以下文件。

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../SP300B-gg-_2800_20221031_2900_.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是您将睡眠电流设置为15mA、但 Quit 电流阈值为3mA。 这可能导致监测计在处于放电状态时进入睡眠模式、这是不允许的。 请禁用睡眠模式或将睡眠电流设置为2mA。