Other Parts Discussed in Thread: UCC27712
Hai 我正在设计一个1.65kw 光伏逆变器。我在输出侧有一个用于50Hz 交流生成的 H 桥。我正在使用 IGBT STGW20NC60VD、并由 UCC27712DR 驱动以生成交流。我在高侧应用了占空比为90%的 SPWm、在低侧仅施加方波脉冲 进行交流生成。我发现栅极信号中的振铃和峰值在 H 桥端施加高负载时会导致 MOSFET 过热。这一问题的可能原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712
Hai 我正在设计一个1.65kw 光伏逆变器。我在输出侧有一个用于50Hz 交流生成的 H 桥。我正在使用 IGBT STGW20NC60VD、并由 UCC27712DR 驱动以生成交流。我在高侧应用了占空比为90%的 SPWm、在低侧仅施加方波脉冲 进行交流生成。我发现栅极信号中的振铃和峰值在 H 桥端施加高负载时会导致 MOSFET 过热。这一问题的可能原因是什么?
海
很抱歉、我们迟到了、我们到了昨天才有假期。
半桥的开关频率为5kHz。Yaa 确实 VDD 电容不是自举电容的10倍。我应该减小自举电容并增大 VDD 电容、还是应该更改它们?
以下是相对于接地探测到的 HS 和 HO 信号。
此外、还附上了 HS 和 HO 的放大图像。请参阅 HO 相对于接地的图像。我还将输入波形连接到栅极驱动器、驱动半个周期。
请注意、SPWM 提供给高侧、而平方脉冲提供给低侧 FET。
您好 Amal、
感谢您提供有关操作、示波器图和布局的详细信息。
首先、我想根据工作频率和 IGBT 器件型号来查看自举电容器和 VDD 电容器的值。 可以在数据表第8.2节中找到值选择指南。 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27712.pdf
首先根据器件 Qg 和 HB IQ 确定 Q 总值。 由于有5.1K 欧姆的栅源电阻器、我将此电流添加到 Iq。 来自5.1k 电阻器的电流:VDD-VF/RGS、11.3V/5.1k Ω= 2.2mA。 该 RGS 值和低频值将使 HB 电容器明显放电、需要更大的值。
Qtotal=Qg +(Iqbs+IRgs)/fsw、Qtotal= 100nC +(2.2mA + 65uA)/5kHz=553nC。 您可以看到 RGS 电流主导了所需的电荷、因为器件的 Qg 为100nC。
Cboot=Qtotal/deltaVboot=553nC/0.5V=1.1uF
我建议将 Cboot 设置为1uF 至2.2uF、可能需要将 R33更改为10k 欧姆以获得更大的裕度。
当 Cboot 为1至2.2uF 时、~24.7uF 的现有 Vdd 电容符合 CVDD 的建议、即为 Cboot 值的10倍。
在放大的范围图中,从第二个到最后一个。 CH1高电平脉冲似乎比通道3开关节点高~10V。 剩余的波形看起来是相同的、理想情况下、HO 将与0V 差分的 HS 相同。 最后一幅图没有清楚这种情况、或者您能否解释最后一幅迹线信号、如果这是预期的操作?
在布局图中:大多数元件放置方式和布线长度看起来都不错。 我有几点意见。 LI 输入的走线看起来非常接近 LO 输出和 HS/HO 输出。 从高压和 dV/dt 走线到 LI 输入可能会有一些噪声耦合。 将 HI 和 LI 布线尽可能远离驱动器输出。 不清楚连接低侧功率器件发射极连接的驱动器接地参考路径被路由在何处。 确保到栅极以及从发射极返回到驱动器接地的驱动器电流路径长度不长。
自从您驱动 IGBT 以来、您是否已经使用15V 等更高的驱动电压进行了测试、以了解这是否会改善运行?
如果您有更多问题或疑虑、请回复此帖子。 如果我们解决了问题、请在主题上确认。
此致、
Richard Herring