This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:双极电源

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771524/lmg1210-bipolar-power-supplies

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: ISO7710

您好!

是否可以使用双极电源运行 LMG1210?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您提出有关 LMG1210的问题、欢迎使用 e2e!

    LMG1210可与双极电源配合使用、但这些电源的总和需要保持5V VDD 输出偏置规格范围。

    因此、例如、您可以使用+3/-2V。

    希望这能解答您的问题、如果您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我打算运行负 VSS 轨、以便使用 LMG1210驱动 D 类半桥音频放大器。 我认为这意味着 VDD 需要以负 VSS 轨为基准、BST 保持未连接状态、并且需要从 VDD 从外部生成高侧自举。

    这会留下输入、需要将其电平转换到 VSS 才能工作。

    此设置是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢此次更新、

    您好像要对高侧 FET 的漏极施加100V 最大值的电压、对低侧 FET 的源极施加-100V 最大值的电压?

    您是否有图表供审核以确认此情况?

    只要 VDD-VSS 保持在5V、VSS 就可以处于任何电压、因此如果无法从-100V 电压轨生成低容差5V 基准、则可以使用 VDD 电压-95V 或 VIN LDO 6-18V。

    输入信号还需要以 VSS -100V 电压轨为基准。

    这是 GaN 吗? 是8 Ω 还是70V 音频系统?

    如果是这种情况、则满足所有引脚电压规格1210要求与典型应用没有区别、并且可以进行典型的自举二极管操作。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对于8 Ω 或4 Ω GaN、这将是+-36V。 原理图仍在工作中。 自振相移类型设计。 似乎我能够将负运算放大器轨(-18V)馈入 LMG1210的 VIN 以生成 VDD。

    我想使用 ISO7710进行电平转换。 只需要巩固一些保护电路。

    感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    感谢您的更新、
    LMG1210可与18V VIN 电压搭配使用、但这是最大 VIN 电压、因此您将获得18-5VDD 或13V LDO 压降。
    由于 LDO 具有100mA 的最大电流能力、因此仅在 LDO 中就会产生1.3W 的功率耗散。 因此、最好降低 VIN 电压以降低系统总功耗。

    用于隔离输入的 ISO77xx 非常好、可以将输入滤波器放置在靠近输入引脚的位置、以滤除噪声以及在2或3级调制方案中驱动器输入端可能出现的失真。 如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、