This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:Battery Management Studio 可以#39;t 校准 Win10中的电压

Guru**** 2636215 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773281/ev2400-battery-management-studio-can-t-calibrate-voltage-in-win10

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1BQSTUDIO

尊敬的同事:

我们的客户正在使用 EV2400 + BQ34Z100-G1 + Battery Management Studio (V1.3.54.1)。

但客户无法如 下图所示在 Win10 OS 中校准电压。  

Win7和 Win8都可以。

那么、您能帮助我们解决这个问题吗?

B.R

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rock Su:

    请让客户安装 bqStudio 的最新版本。 可以通过单击此页面上的"bqstudiotest"按钮来安装最新版本:ti.com/tool/bqstudio

    请确保这是全新安装。

    如果问题仍然存在、请确保序列= 1。 此外、如果处于> 5V 模式、请确保闪存更新 ok 电压= 0 (并且提供给器件的电压永远不会下降到低于3V)。

    如果上述行动后问题仍然存在、请告知我们。

    此致、
    Bryan Kahler