This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603:效率差异顺便封装

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773210/lm43603-efficiency-difference-btw-pkg

器件型号:LM43603

你(们)好

您是否会建议在 PWP 和 DSU PKG 方面有效率差异?

如果有、您能否提供以下条件的差异?

VIN:24V、Vout:+3.3V、Iout:0~200mA、f:500kHz

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两种封装之间的效率不应存在差异。
    如数据表中所示、只有热参数不同。