This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS783:TPS783:使用 EN 引脚

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771009/tps783-tps783-en-pin-using

器件型号:TPS783

你好。

我有疑问。 TPS783具有 EN 引脚、如果我想关断 IC (因此它不提供电压)、可以使用该引脚。 我的问题是、如果我将0连接到 EN 引脚、IC 会为我提供3、3V、如果采用1、则会出现相同的问题。

那么、我的问题是什么是问题? 可能存在软件设置、或者只有硬化程序错误。

感谢帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5940428、
    为了帮助调试、您可以共享您的电路吗? 此外、如果您可以提供具有输入电压、输出电压和输出电压的多通道范围、也会有所帮助。 这种多通道范围有助于我们更好地了解电压轨之间的关系。

    此致、
    Chibto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于这已经是一周没有回复、我假设这个主题已解决。 如果不正确、请随时再次发布。

    此致、
    Chibto