This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:F\L\T\可以通过切换 UVEN 来复位#39;t

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772444/tps2492-f-l-t-can-t-be-reset-by-toggling-uven

器件型号:TPS2492

尊敬的 TI 团队:

我们使用 TPS2492作为24V 总线的热插拔控制器。 在测试期间、当 TPS2492触发过载保护时、无法通过在过载故障消除后切换 UVEN 来复位 F\L\T\引脚。

有趣的是、将总线电压降低到22V 可以解决这个问题。 我仔细检查了 OV 和 UVEN 的阈值、基本上我有100k Ω、4.99KOhm 和4.99KOhm 作为 R1、R2、R3、如数据表中的典型应用电路所示。 由此可以看出、OV 阈值电压为1.35/4.99K*(100K+4.99K+4.99K)=29.75V、并且通过测试也可以确认、当总线电压为24V 时、OV 引脚电压始终显示为1.1V。

这是我的问题、

1.您是否认为有任何其他原因会导致切换 UVEN 时 TPS2492 F\L\T\无法复位?

2.如果 OV 不是导致 F\L\T\在过载故障被移除时保持低电平的原因、您能解释为什么通过降低总线电压来解决这个问题呢?

谢谢你

YS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YS、

    欢迎使用 E2E!
    我将很快回答您的问题

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YS、

    这种行为是不可预料的。
    您是否在 EVM TPS2492/3EVM 上进行测试?

    您能分享的测试波形吗
    过载期间的 VIN、Vout、GATE、计时器
    2.过载期间的输出电压、栅极、计时器、输入电流

    如果您构建了设计板、请分享原理图。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的快速响应。 随附了我们的应用原理图和您要求的波形。

    黄色:VIN;蓝色:Vout;紫色:计时器;绿色:GATE

    黄色:Iload (在分流电阻器上测量);蓝色:Vout;紫色:计时器;绿色:GATE

    谢谢、

    YS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YS、

    感谢您提供详细信息。

    很抱歉、在 UVEN 切换期间、我会询问波形

    您能捕获的测试波形
    GATE、定时器、UVEN 引脚电压、F\L\T\引脚
    2. GATE、定时器、输入电流、UVEN 引脚电压


    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我发现这种现象的原因是、切换该引脚时 UVEN 下拉不够、因此电压下降不够。

    在我为 UVEN 施加足够的下拉电阻后、电路正常工作。

    谢谢、

    YS