This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300:Bqstudio

Guru**** 2393635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ29312, BQ40Z50, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771355/ev2300-bqstudio

器件型号:EV2300

您好、Matt、

非常感谢您的回复,Bq Studio 是一个程序或工具?

此致、

Mohsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohsen、

    BQStudio 是在 PC 上运行的程序。 可从以下网址下载: www.ti.com/.../BQSTUDIO
    不过、我假设您使用 EV2300与 TI EVM 进行通信? 如果是、它将自动检测您的 EVM、或允许您在 EVM 打开时从列表中选择 EVM。

    下面是有关 BQStudio 的视频- www.youtube.com/watch

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,  

    我也下载了 Bqstudio,感谢您的帮助  

    但 bq2084不在列表中、bqstudio 剂量无法识别我的电池组!

    此致、  

    Mohsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohsen、

    bq2084是 BQStudio 之前发布的旧器件。 此器件的软件链接如下: www.ti.com/.../ev2300-084
    该器件也显示为 NRND (不推荐在新设计中采用)。 它设计用于与同样是 NRND 的 bq29312搭配使用。

    我建议改用 BQ4050或 BQ40Z50。 这些器件在单个封装中将监测计与 AFE 集成在一起。

    此致、
    Matt