This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:TPS23881 - Sifos .bt 测试中的图标失败

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165452/tps23881-tps23881---icon-failed-in-sifos-bt-test

器件型号:TPS23881

尊敬的团队:

我们使用 TPS23881和测试802.3bt Sifos 测试、并直接测试 ICON_%_C8和 ICON_%_c5DA 失败。 (如下图所示)。

我已查看有关规格定义的 sifos 报告。

这是否意味着我们无法在 sifos 测试期间保持最大负载?

我是否需要检查我的电源设计以及 TPS23881的 V/I/P 报告?

请与我们分享您的意见。 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    较高电流类别下的压降可能是由于 PSE MOSFET RDS_ON 和 PSE 磁性电阻损耗等多种原因造成的。  

    此外 、PoE 扼流圈、长以太网电缆和磨损的 RJ45插头也会在电源路径上增加额外的电阻。  通常、您可以看到、施加更高的电压时、VPWR = 55V、此故障消失。 但最好确定导致电源设计上电压降的原因。  

    此致、

    西贡达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    我想重新打开此 E2E 帖子、因为 VPWR 电压电平无法更改。

    您可以改为更改 Icut/Pcut 吗? IEEE 标准是否有副作用?  

    我已经查看了 TPS23881数据表、找不到要更改值的寄存器。

    您能指导我如何更改 Icut/Pcut 值吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    可通过配置寄存器0x2A 和0x2B 来更改4PPCut 值。 问题是对于  8类案例、4P PCut 已设置为90W。 如果您希望将此值更改为更高的 PCut 值以增加 I_CON、则它将不符合 IEEE 标准。 我将研究用于计算 ICON_%_CX 的变量 、并向您提供建议。  

    此致、

    西贡达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    我使用  ~4英尺的以太网电缆在 TPS23881 EVM 板上将 VPWR 设置为54V 时通过了测试:pwrON_pwrCAP。 我验证了 EVM 板的电源输入连接器和 TPS23881芯片旁边的 VPWR 电压。 端口关闭时、TPS23881去耦电容器上的电压读数为53.99V、VDRAIN 测试点之一上的电压读数为53.31V。 在 Sifos 测试期间、我注意   到、在 Sifos 斜升负载、查找截止阈值的测试8类部分、计算出的 Vhest 端口接口电压(VPWR-VDRAIN)降至52.85V。  您能否在设计上验证 TPS23881附近的 VPWR 是否为54V?   

    此致、

    西贡达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    感谢您的信息。 我将在客户方面检查这一点。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    我将使该线程保持打开状态。  当您有机会时、您可以作出回应。  

    此致、

    西贡达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    我认为下面的 E2E 链接会询问相同的情况、我们可以在这里进行讨论。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1167041/tps23881-icon_-_c8-and-icon_-_c5da-fail-when-testing-802-3bt-sifos-with-tps23881-4pair-port/4395467#4395467

    您能否在此 E2E 帖子中分享您之前分享的 sifos 测试报告?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    我通过电子邮件提供了 Sifos 报告。  

    此致、

    西贡达