尊敬的团队:
我们使用 TPS23881和测试802.3bt Sifos 测试、并直接测试 ICON_%_C8和 ICON_%_c5DA 失败。 (如下图所示)。
我已查看有关规格定义的 sifos 报告。
这是否意味着我们无法在 sifos 测试期间保持最大负载?
我是否需要检查我的电源设计以及 TPS23881的 V/I/P 报告?
请与我们分享您的意见。 谢谢。
此致、
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我们使用 TPS23881和测试802.3bt Sifos 测试、并直接测试 ICON_%_C8和 ICON_%_c5DA 失败。 (如下图所示)。
我已查看有关规格定义的 sifos 报告。
这是否意味着我们无法在 sifos 测试期间保持最大负载?
我是否需要检查我的电源设计以及 TPS23881的 V/I/P 报告?
请与我们分享您的意见。 谢谢。
此致、
本
您好 Ben、
我使用 ~4英尺的以太网电缆在 TPS23881 EVM 板上将 VPWR 设置为54V 时通过了测试:pwrON_pwrCAP。 我验证了 EVM 板的电源输入连接器和 TPS23881芯片旁边的 VPWR 电压。 端口关闭时、TPS23881去耦电容器上的电压读数为53.99V、VDRAIN 测试点之一上的电压读数为53.31V。 在 Sifos 测试期间、我注意 到、在 Sifos 斜升负载、查找截止阈值的测试8类部分、计算出的 Vhest 端口接口电压(VPWR-VDRAIN)降至52.85V。 您能否在设计上验证 TPS23881附近的 VPWR 是否为54V?
此致、
西贡达
您好、Sai、
我认为下面的 E2E 链接会询问相同的情况、我们可以在这里进行讨论。
您能否在此 E2E 帖子中分享您之前分享的 sifos 测试报告?
此致、
本