This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:我们是否有合适的器件来驱动 FF450R12ME4

Guru**** 2517880 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712, UCC5390, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773278/ucc27712-do-we-have-good-part-to-drive-ff450r12me4

器件型号:UCC27712
主题中讨论的其他器件: UCC5390UCC21520

您好!

我们是否有产品可以驱动 FF450R12ME4? 随附的数据表。 这是一个 IGBT 模块、VCES = 1200V。 我在 TI.com 上搜索、找不到产品可以处理这种高电压 IGBT。 您对此有什么想法吗?

谢谢、

e2e.ti.com/.../Infineon_2D00_FF450R12ME4_2D00_DS_2D00_v03_5F00_01_2D00_EN.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Betty、
    感谢您关注 UCC27712和 TI 栅极驱动器。 我查看了 Infineon IGBT 的数据表、发现它是一个1200V、450A 半桥模块。
    应用的详细信息将决定最佳驱动器解决方案、而 TI 提供了多种驱动器解决方案、可满足您的需求。
    如果您需要在开关节点电压大于600V 的情况下操作高侧驱动器、则需要使用我们的高电压隔离式驱动器解决方案之一。
    由于这是一个高栅极电荷模块、UCC5390单个隔离式驱动器提供10A 栅极驱动器电流来驱动高电荷器件。 UCC53x0是一系列器件、配置有米勒钳位、驱动器侧两个用于正负驱动偏置的接地基准以及 spit 输出。 这是 IGBT 驱动器需要考虑的器件系列。
    如果您需要双通道驱动器、UCC21520是一款双隔离式驱动器、在两个驱动器输出通道之间额定电压为1500V。
    有关应用开关频率、IGBT VCE 的峰值电压以及是否具有正负 VGE 栅极驱动器的详细信息将决定哪一款器件是最佳解决方案。

    请确认这是否能解决您的问题、如果需要、您可以请求有关此主题的更多信息。

    此致、
    Richard Herring