This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113A:OUT 上的电压、INx 上没有电压

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A, TPS2121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772776/tps2113a-voltage-on-out-without-voltage-on-inx

器件型号:TPS2113A
主题中讨论的其他器件: TPS2121

您好!

是否允许 TPS2113A 在 IN1/IN2引脚上没有电压的情况下将电压施加到 OUT 引脚(\EN 连接到 GND)?

在我的设计中、用户可以交换两个连接器。 在这种情况下、OUT 引脚将施加最大5、3V 的电压(无限期)。 IN1/IN2引脚将为0V。 我认为这不会是问题、因为如果输入断电(尽管时间很短)、输出端的大电容会使其处于相同的情况。

此致、

Robbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robbert、  

    感谢您与 E2E 联系!

    当输入上没有电压时、输出上的电压不应有任何问题。  

    我建议使用 TPS2121而不是 TPS2113A。 TPS2121不仅包含更小的封装、还具有过压保护、热关断、短路保护和软启动等附加保护特性。 TPS2121还可用于多种操作模式、以实现手动切换或自动切换。  

    该器件是否可以在该应用中工作?

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    TPS2121也应该工作。 我将在设计中使用它、因为它具有额外的特性。

    感谢您的支持!

    此致、

    Robbert