This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:有关 TPS3850G09的感测电流问题

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163241/tps3850-sense-current-question-on-tps3850g09

器件型号:TPS3850

在该器件上与客户合作、  

它们使用的是0.9V 版本、但具有输入电阻器链、需要对输入电流进行精确建模。

  在数据表的表5中、Isense 被给出为2.5µA μ V 最大值、2.1µA μ A 典型值、但电压为5V。 这意味着输入电阻为2MΩ Ω。

但是、在表13的图7.1中、电阻器链显示为4.5MΩ Ω、但请务必了解这仅表示一个版本。

我们需要了解5V 时的感应电流的数字是否保持0.9V、并更好地了解此版本的输入链电阻。

注意:他们 很想知道这个最大(或典型)感测电流是否完全适用于低压版本、这是因为它们在0.9V 版本上相对于3V3的偏置电流少于一半。 它们 的应用对该电流非常敏感、因此我们需要完全了解0.9V 版本的应用。

 

过去来自产品团队:

Isense 考虑了多个电流消耗、包括感测阶梯和内部放大器的电流消耗。 图7.1中所示的运算放大器的电流消耗会影响总电流消耗。 电流感应梯的总电阻为4.5M Ω、2.1µA Ω 典型值/ 2.5µA Ω 最大 等效 特性适用于除可调电压以外的所有型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan、

    感谢您提出问题、我想澄清一下、客户使用的是带固定电压器件的外部分压电阻器链?  

    但是、总 2.5µA 电阻为4.5Mohm、 典型值为2.1µA Ω/最大值 Isense。  Isense 是一个数据表值、考虑了额外的保护带、这些值适用于此器件的所有固定电压型号。  

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们需要在这些器件上使用电阻器链、因为可调版本没有窗口比较器。

    µA MΩ 了解对于0.9V 电压版本、输入链如何能够以2 μ A 的电流实现 μ A。

    µA 2 μ A 是 MΩ 器偏置电流、输入链是否~ 4 μ A? 我认为较低电压器件的电流实际上较小。

    该电流是否随温度的变化而显著变化?

    我们希望更好地了解输入结构和漏电路径。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    是 的、µA Ω 来自内部电阻梯。 该值用额外的保护带填充、因此根据电路板参数、客户通常会看到小于数据表值的值。 这些值在不同温度下进行测试、因此 2.5µA 是  高温下的最大 Isense 值。  

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您观看此 Jesse、

    我想知道此电流的预期范围- 25°C 时的典型电流范围是多少?  是否小于1uA、如果小于多少?

    如果它主要由电阻梯驱动、0.9V 版本的标称阶梯电阻是多少?

    感谢您对此问题的支持。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    25'C 下、您可以使用2.1µA Ω 的典型值、但为了实现设计的稳健性、我建议使用2.5µA Ω。 不能、它的命中率不应低于1µA μ s、它仍将大约为2µA±~μ.5。 9V 版本的总电阻仍然为4.5MΩ Ω  

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您快速回复、并回答所有问题。

    非常有帮助!

    此致、

    弗兰克