This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:最大开关频率

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771774/ucc28064a-maximum-switching-frequency

器件型号:UCC28064A

您好!

我想知道 UCC28064A 的最大开关频率是否有限制值、无论在任何意外情况下都是如此。

例如、FAN9611的数据表中显示了最大 FSW。

此致!

王淑宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubiao

    在第8页的 UCC28064A 数据表中、最小开关周期被指定为典型值为2.7us。  与此相反的是最大开关频率、略高于370kHz。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Eric、

    最低 Fsw 呢?

    高 VINAC 时的最大 FET 导通时间、tonmax_H=2us、考虑到占空比 D=(Voutsqrt (2)*VINmax)/Vout=(390-264*1.414)/390=4.27%、因此高 VINAC 时的最小 Fsw 为21.3kHz。

    低 VINAC 时的最大 FET 导通时间、tonmax_L=20.4us、D=(390-85*1.414)/ 390=69.2%、因此低 VINAC 时的最小 Fsw 大约为33.9kHz。

    因此、ucc28064A 支持的最小 Fsw 为21.3kHz、对吧?

    此致、
    Shubiao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubiao

    最小开关频率由参数 tSTART 设定

      

    因此 fswmin=1/tSTART = 4.762kHz 典型值。

    此致、

    Eric