This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关直流/直流转换器的建议、12V 输入、0.85V 输出、最大60A

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53626, TPS51631, TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773020/recommendation-on-dc-dc-converter-12v-input-0-85v-out-max-60a

主题中讨论的其他器件:TPS53626TPS51631TPS53647

我正在为 Xilinx Kintex KU3P 和 Vertex VU9P 寻找电源解决方案。

输入功率为12V、输出功率为0.85V (FPGA 内核电源轨)

对于 KU3P、最大电流为60A

VU9P 最大电流可高达300-400A

是否有任何建议的高效 电源解决方案? 我是否应该寻找本地 FAE 来回答问题并支持设计?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是同一个人使用不同的账户询问此问题。 实际上、在我所在地区寻找 FAE 联系人的最佳方式是什么? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaosen、

    这些高电流应用可能需要多相降压控制器产品。

    对于0.85V/60A、您可以参阅 TPS51631、TPS56327、TPS53626。

    对于0.85V/300-400A、我的产品线中没有相关信息、但我认为 TI 应该拥有这些产品。

    如果您可以联系当地的 FAE 为您提供支持、那将不会更好。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请通过 TI 电子邮件地址 glakkas@ti.com 联系我、以获取300A-400A 解决方案。

    对于0.85V/60A、请使用 TPS53647四相 PMBus 控制器。 具有完整的 PMBus 和引脚束带。

    您可以从这里的三相90A 设计开始