This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:线路调节是否也适用于负向? (输出电压是否可以从标称值降低)

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169619/tps745-q1-does-line-regulation-apply-in-negative-direction-also-can-the-output-voltage-decrease-from-nominal

器件型号:TPS745-Q1

您好!

LDO 的最大线路调节为7.5mV (TPS745-Q1数据表)

输出电压是否会由于线路调节而降低(与标称值相比)?

在应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/slva079/slva079.pdf 中、似乎建议由于输入电压的增加、输出电压可以正向或负向从标称3.3V 摆动、  

我请求此信息、用于 计算最坏情况下 LDO 的输出电压容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    通常而言、增大 VIN 会导致 VOUT 稳定在更高的电压、增大 IOUT 会导致 VOUT 稳定在更低的电压。 在所有 LDO 器件中、有些器件可能具有线路调节配置文件、该配置文件会根据输入电压的增加来降低输出电压、从而导致通用应用手册在其演示中对此进行了说明。 但是、如下面两个图所示、该器件在 VIN 增大时会在设定的温度下导致 VOUT 升高。

    此致、

    John