This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511-Q1:D+ D-电压异常

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2511-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770402/tps2511-q1-d-d--voltage-anomaly

器件型号:TPS2511-Q1

我目前正在测试一个包含 TPS2511QDGNRQ1 USB 专用充电端口控制器和限流电源开关的电路。 该文档指出、D+和 D-的值应是其中一个值:2.0V、2.7V 或1.2V。 但是、我得到的值范围是0.11V 至0.177V。 我想知道是否有人可以对此有所了解? 下面是实施方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    稍后将检查并回复您。

    此致、
    菲飞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    原理图看起来不错、如何测试 D+/D-电压? 使用探头检查上电后的电压?
    您有波形吗?

    此致、
    菲飞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feifei、

    我将使用 Fluke 在加电后探测电压。 电压保持一致、因此我不想对其进行限定。

    -Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    通常、TPS2511-Q1在加电后处于分频器2模式、状态机可能会触发不同的模式、具体取决于所连接的手机/平板电脑。
    不确定观察期间是否有任何触发事件、建议您在活动期间使用 Osillascope 来监控 D+/D-。

    此致、
    菲飞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feifei、

    从上电到断电、我对它进行了限定、没有遇到任何看起来像触发事件的事情。 我会不断地研究它。

    -Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    首先关闭此主题、如果您有进一步的问题、请告知我们。
    谢谢你。

    此致、
    菲飞