您好!
我们采用了采用 BQ76PL536A 集成电路的堆叠式电池组 BMS 系统设计。
在大多数情况下、它正常工作、但每次插入电路时、我们都会遇到 BQ IC 的故障之一(一个角落中有小刻度标记)、 有时、如果电池组连接到没有预充电电阻器的负载、并且电池组中有高电流流动。
我们认为这可能是由于每个 BQ IC 的6节电池组之间存在电压基准连接、我们需要了解电压基准/电流返回路径的 N-S 堆叠。 (我们理解通信信号只是正常的、它们是"电流信号"- 但数据表未明确说明如何/在何处实现这些信号的电流返回路径) 电压基准似乎是电流返回路径所在的位置、但我们不知道它的工作原理以及需要哪些连接来实现该返回电流。 

在数据表(bq76pl536a.pdf)图63中、原理图显示了电池组中电池6+和电池7-之间的连接、还显示了第二个 BQ IC 上电池0与第一个 BQ IC 上的1VBAT 之间的另一个连接。 这组连接非常令人困惑、在我们的电路板上、我们将电池6+直接连接到1-VBAT、为第一个 BQ IC 供电、而不是在 BQ IC 之间来回布置电压。
然后、在 BQ IC 布线建议文档"改进与 BQ73PL536的通信"上、图2中的文档 SLUA562未显示两个菊花链式 BQ IC 之间连接的任何电压基准。
那么、是否需要菊花链之间的电压连接? 如果是、考虑到电池组本身在高功率线路中将呼叫6+连接到电池7-、实现它的正确方法是什么。