This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:TPS54620的过流保护

Guru**** 2530270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620, TPS54622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773179/tps54620-overcurrent-protection-of-tps54620

器件型号:TPS54620
主题中讨论的其他器件: TPS54622

对于 TPS54620、存在以下问题、请帮助支持

1.发生过流保护时、IC 的输出是直接关断还是将输出电流限制到保护点?

2.过流保护值是否可调节? 我读出 数据表中给出了过流保护的阈值、但也说过流保护的阈值与 COMP 的电压有关。 过流保护阈值与 COMP 电压之间的对应关系是什么? 为什么在参考电路设计中 COMP 引脚没有电压输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jace、

     TPS54620使用逐周期电流限制、 逐周期电流限制、当峰值开关电流达到电流限制值(11A 典型值(如数据表中所列)时、高侧开关关闭、低侧开关打开。  这会导致比电压调节所需的占空比更低、因此您将看到过流情况下的输出电压降低。  它不会关闭 TPS54620。  这将是断续模式 OCP。  引脚兼容的 TPS54622使用断续模式过流模式、在此模式下、器件将开始运行、然后等待断续时间、然后再重新启动。  如果过流情况仍然存在、器件会反复重新进入断续模式、直到故障条件消失。

    2.过流限制不可调节。  虽然峰值开关电流与 COMP 引脚电压成正比、但没有直接关系。  COMP 电压是控制环路中的中间信号、而不是直接输入。  COMP 引脚电压的峰值开关电流由 COMP 至 Iswitch gm (功率级跨导)控制、通常为16A/V。  该规格意味着 COMP 引脚电压每变化1V、峰值开关电流就会变化16A。  GMP 仅控制变化率、而不是电流与 COMP 引脚关系的绝对值。