This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A:最大占空比

Guru**** 2514565 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP21529, UCC27211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169655/ucc27211a-maximum-duty-cycle

器件型号:UCC27211A
主题中讨论的其他器件:PMP21529UCC25800PMP

大家好、

美好的一天! 我们需要您的帮助。

在下面查找客户问题并提供建议。非常感谢您的支持

我查看了 PMP21529测试报告:4开关降压/升压双向直流/直流转换器参考设计。

https://www.ti.com/lit/ug/tidt046/tidt046.pdf

在这里、您可以将 UCC27211A 用作 FET 驱动器。 在本报告中的某些情况下、驱动器必须以100%占空比工作、用于高侧 FET。

但是、当我查看 UCC27211A 的数据表时、我没有发现任何有关半桥驱动器的最大占空比的信息。

那么、我的问题是:您的哪些栅极驱动器支持100%占空比、它们的最大开关频率是多少?

我需要一个半桥 FET 驱动器、该驱动器支持100%占空比和500kHz 开关频率。 如果您可以为我提供一些同样可用的器件型号、那将会很好

 您能否提供前面提到的 PMP21529测试报告中使用的原理图? 此外、如何确定半桥栅极驱动器能够达到的最大开关频率?
如果有任何问题出现、我会很高兴再次回来。 提前感谢您的支持。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    对于驱动器运行本身、通常没有任何特定参数会阻止驱动器在直流条件或100%占空比下运行。 但是、浮动高侧驱动器上的半桥驱动器是如何生成高侧偏置的主要考虑因素。 对于大多数开关转换器、使用自举二极管和自举电容器、其工作原理是在开关节点切换到接地时为自举电容器充电。 这导致自举偏置方法无法实现100%占空比。

    为了实现高侧 FET 的直流运行、由于4开关降压/升压需要(理论上)专用的浮动高侧偏置。 为此、TI 制造了简单的小型器件、其中一个是 UCC25800、另一个是 SN650x 系列。 这种浮动偏置将允许半桥驱动器在直流条件下运行高侧。

    关于开关频率功能、参数表中通常不包含这一点、因为有许多应用级别注意事项、例如总栅极驱动损耗(热损耗)和最小脉冲要求。 在 UCC27211A 数据表的典型曲线(图3)中、您可以看到驱动器在至少1MHz 的条件下进行了验证。 大多数驱动器将具有显示高频运行情况的曲线数据。 驱动器可能能够工作频率超过曲线中所示的频率、但您至少知道在曲线中所示的条件下进行了彻底测试。

    PMP 设计的原理图位于 TI.com 上的以下链接。

    PMP21529参考设计| 德州仪器 TI.com

    此致、