This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:VBUS = 0v 时的 BQ25710 I2C/SMBus 接口。

Guru**** 2534240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771491/bq25710-bq25710-i2c-smbus-interface-when-vbus-0v

器件型号:BQ25710

您好!

我正在将 BQ25710设计到使用1S 锂智能电池(2级)和 USB C PD 充电源的充电电路中。 当系统通电时、系统 MCU 必须能够始终与智能电池通信、包括由于 USB 电源断开而导致 VBUS = 0v 时(系统将由电池供电时)。 MCU、电池和 BQ25710共享相同的 SMBus。 我不清楚 当 VBUS = 0v 且 VSYS 接近低电池电压状态(<3V)时、BQ25710 SMBus 接口的 SDA/SCL 线路会发生什么情况。

  1.  BQ25710是否应确保 SMBus 线路不受低电源电压影响并保持高阻抗?
  2. SMBus 线路上允许的最大电压受 VBUS 或 VSYS 电压的影响吗?
  3.  BQ25710在低电压情况下是否仍能正常工作? 当 VBUS = 0v 且 VSYS = 3V 时、IE 会通过 SMBus 进行传输?
  4. REGN LDO 的额定6V 电压轨应由 VSYS 轨供电、但无法调节至6V。 在 VBUS 应存在的情况下、除了电池充电期间、运行是否需要 REGN 和/或 VDDA? 当 VBUS = 0v 时、VSYS 上的最低电压要求是什么?

谢谢、

Tim Warren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    表示1。 充电器上的 SMBus 线路为漏极开路。 因此、除非与充电器进行通信、否则 SDA/SCL 线路不会受到充电器的影响。 SDA/SCL 线路为三态、随后上拉至系统的主 SMBus 电源轨。

    更大的问题是、上拉电源轨的来源是什么?

    表示2. 请勿超过充电器上 SDA 和 SCL 线路的数据表上的绝对最大电压规格。

    表示3. 在数据表电气特性表中、I2C 之前的最小电压被表征为 VBAT_UVLO。

    表示4。 REGN 主要用于内部栅极驱动器、以驱动转换器的外部功率级。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Joel。