主题中讨论的其他器件: GPCRB、 BQSTUDIO
您好!
我们有使用 BQ28Z610-R1的2S 电池组、实际放电电流如下图所示、如何选择负载模式以避免 SOC 跳转?
我们已设置负载模式=0、负载选择=1 、但 SOC 跳过21%到0%。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们有使用 BQ28Z610-R1的2S 电池组、实际放电电流如下图所示、如何选择负载模式以避免 SOC 跳转?
我们已设置负载模式=0、负载选择=1 、但 SOC 跳过21%到0%。

您好、RAN、
为了更好地调节监测计、您在配置/数据存储器中进行的任何更改都需要再次导出黄金映像。 否则、您必须在生产级别手动对每个监测计应用相同的配置。
是和否、请让我解释一下。 负载模式/选择的目标是延长 RSOC、RM、FCC 等的运行时间 选择负载选择是一个试验错误、这取决于应用。 这将需要多次尝试、直到您发现哪种负载选择最准确并为您提供最佳性能(FCC、RSOC、RM 等)。
您可以使用应用中的施量、但要确保放电流恒定。 此外、请确保始终在室温下充电。
此致、
何塞·库瑟