This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:如何选择负载模式

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, GPCRB, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168011/bq28z610-r1-how-to-choose-load-mode

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: GPCRBBQSTUDIO

您好!

我们有使用 BQ28Z610-R1的2S 电池组、实际放电电流如下图所示、如何选择负载模式以避免 SOC 跳转?

我们已设置负载模式=0、负载选择=1 、但 SOC 跳过21%到0%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN、

    负载选择值7将提供更好的结果。 如果您希望电池以 1%的电流处理-1400mA 负载、则可以将负载选择设置为6、并将用户速率编程为-1400mA。 设置此更高的负载将导致0%时运行时间更长、负载更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我将设置负载选择更改为6并将用户速率编程为-1400mA、黄金学习是否需要再次运行?

    FCC 是否 会小于 负载选择1?

    如何选择 GPCRB 工具中使用的放电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN、

    为了更好地调节监测计、您在配置/数据存储器中进行的任何更改都需要再次导出黄金映像。 否则、您必须在生产级别手动对每个监测计应用相同的配置。

    [引用 userid="509857" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168011/bq28z610-r1-how-to-choose-load-mode/4397377 #4397377"]并且 FCC 是否 小于 负载选择1?

    是和否、请让我解释一下。  负载模式/选择的目标是延长 RSOC、RM、FCC 等的运行时间 选择负载选择是一个试验错误、这取决于应用。 这将需要多次尝试、直到您发现哪种负载选择最准确并为您提供最佳性能(FCC、RSOC、RM 等)。

    [引用 userid="509857" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168011/bq28z610-r1-how-to-choose-load-mode/4397377 #4397377"]如何选择 GPCRB 工具中使用的放电流?[/quot]

    您可以使用应用中的施量、但要确保放电流恒定。 此外、请确保始终在室温下充电。  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 能否添加一些算法来避免 SOC 跳转? 因为如果我们  在配置/数据存储器中进行一些更改以便对监测计进行最佳调优、则需要再次导出黄金映像、并且始终不会使用该更改。我们没有更多时间对其进行调优、因此我们的项目非常紧急。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN、

    每次配置监测计时、您不必导出黄金映像。 只有当您知道监测计提供最佳性能时、才能导出黄金映像。

    您是否正在使用我们的 EVM 和软件 bqStudio? 如果是、您可以轻松地与数据存储器参数进行交互、并在应用中测试监测计时进行更改。

    此致、
    何塞·库瑟