This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:输出上的大 dV/dt 时是否会出现问题

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771717/tps2660-whether-would-be-problem-when-large-dv-dt-on-output

器件型号:TPS2660

大家好、

客户会在传感应用中使用 TPS26600。 他们担心、当器件输出端存在较大的 dv/dt、而绝对最大 V 在 V 范围内时、器件是否会面临击穿风险?

谢谢!

赵国强

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    您能否分享以下器件运行条件?

    •  输出上 dV/dT 的值。
    • 输出上的最小和最大电压
    • 输入端的最小和最大电压
    • 流过器件的电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lokesh、

    很遗憾、我不确定这些信息。
    实际上、我只想确保是否存在可能由高 dV/dt 导致的故障。 因为我在数据表中看不到有关这一点的任何说明。
    谢谢!

    乔治
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    输出端的大正 dv/dT 等于 输入端的负 dV/dT。

    因此、 建议根据 TPS2660数据表中建议的工作条件(对于输入上的 dV/dT)保持输出 dV/dT。