This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037-Q1:热保护

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773060/lm25037-q1-thermal-protection

器件型号:LM25037-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25037

您好!

我的问题是有关具有交替输出的 LM25037/-Q1双模 PWM 控制器数据表第7.4.6节中提供的热保护。

上述章节指出:“内部热关断电路是为了在超过最大额定结温时保护集成电路。”

-此处的结温一词是否与引脚 OUTA 和 OUTB 驱动器中使用的功率 MOSFET 的结温有关(此处假设功率 MOSFET 可能用于 LM25037的主输出驱动器) ?  如果没有、我能否获得一些有关 LM25037 IC 结温的更详细的信息。

此致、

Shrikrishna  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shrikrishna,您好!

    7.4.6中提到的结温(TJ)表示 IC LM25037的结温。 这并不意味着外部功率 MOSFET。

    最高结温(有时缩写为 TJMax)是电子器件中实际半导体的最高工作温度。 在计算给定功率耗散所需的外壳至环境热阻时、使用该电阻。 这依次用于根据需要选择合适的散热器。

    如果温度上升到高于 TJMax、这将触发一个保护机制来冷却处理器以防止损坏。 对于 LM25037、当激活时(通常在165°C 下)、控制器被强制进入低功耗待机状态、输出驱动器(OUTA 和 OUTB)和偏置稳压器(VCC 和 REF)被禁用。 这有助于防止器件意外过热导致灾难性故障。 在热关断期间、即软启动
    电容器已完全放电、并且在结温降至工作电平(140°C)后、控制器遵循正常启动序列。

    芯片结温 TJ 的估算值可通过以下公式得出:
    TJ = TA +(RθJA×PD)...
    其中:TA =封装的环境温度(°C)
    RθJA =结至环境热阻(°C/W)
    PD =封装功率耗散(W)

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Teng、

    感谢您的回答。

    在您的回答中、您提到过
    "芯片结温 TJ 的估算值可通过以下公式得出:
    TJ = TA +(RθJA×PD)...
    PD =封装功率耗散(W)"

    -如何计算 LM25037封装中的功率耗散(PD),因为没有足够的信息
    数据表中给出了内部 MOSFET/开关?

    此致、
    Shrikrishna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shrikrishna、您好!

    从数据表中可以看出、当 VCC 为10V 时、从外部源流入 VCC 的典型电源电流为4mA、因此典型 PD 为40mA。 对于实际工作电源电流、您可以使用万用表或其他电流测量仪器进行测量。

    此致、
    Teng