This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:从睡眠模式唤醒期间消耗的电流

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1, LM5164-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772845/lm5164-q1-current-drawn-during-wake-up-from-sleep

器件型号:LM5164-Q1

假设负载非常低、例如、 30uA 至40uA、当 LM5164-Q1从睡眠模式唤醒并对电容器充电时、它将消耗多少电流(除负载外)?

这种类型的事件将定期发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    LM5164-Q1 IC 的有源输入电流介于600uA 和880uA 之间。

    但是、总输入电流取决于您的特定应用。

    电感纹波电流和输出电容将影响输出再充电期间所需的 VIN 电流、更不用说 MOSFET 开关和导通、电感磁芯和 DCR 以及自举电容器衰减造成的损耗。

    最后、我建议您测量您的特定应用所需的电流。

    LM5164-Q1EVM 在输入电压为48V 时的空载输入电流为60uA、在输入电压为24V 时的空载输入电流为29uA、供您参考。 但是、这是测量的平均 IQ、包括睡眠时间。

    我希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    是的、我同意、我们将测量电流

    谢谢、

    Marco