Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1, LM5164-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5164-Q1 假设负载非常低、例如、 30uA 至40uA、当 LM5164-Q1从睡眠模式唤醒并对电容器充电时、它将消耗多少电流(除负载外)?
这种类型的事件将定期发生。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1, LM5164-Q1EVM
假设负载非常低、例如、 30uA 至40uA、当 LM5164-Q1从睡眠模式唤醒并对电容器充电时、它将消耗多少电流(除负载外)?
这种类型的事件将定期发生。
您好、Brandon、
LM5164-Q1 IC 的有源输入电流介于600uA 和880uA 之间。
但是、总输入电流取决于您的特定应用。
电感纹波电流和输出电容将影响输出再充电期间所需的 VIN 电流、更不用说 MOSFET 开关和导通、电感磁芯和 DCR 以及自举电容器衰减造成的损耗。
最后、我建议您测量您的特定应用所需的电流。
LM5164-Q1EVM 在输入电压为48V 时的空载输入电流为60uA、在输入电压为24V 时的空载输入电流为29uA、供您参考。 但是、这是测量的平均 IQ、包括睡眠时间。
我希望这对您有所帮助、
-奥兰多