This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:如何设定故障阈值

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169167/bq2970-how-to-program-fault-threshol

器件型号:BQ2970

您好!

我在我的应用程序中使用 BQ29707DSET。 数据表中提到我们可以对故障检测阈值进行编程。 如下所示;

我似乎无法找到如何对它们进行编程、因为 IC 没有通信接口。

请帮助您了解如何根据要求配置阈值。

谢谢、

维达什里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vedashree、

    BQ270只有厂家可编程。  您将无法在现场对器件进行编程。

    为了满足您的系统需求、请从第 5节"器件比较"表中选择具有所需功能的器件。  这可以在 BQ2970数据表中找到、我将在此处链接 :BQ297xx 适用于单节锂离子和锂聚合物电池的具有成本效益的电压和电流保护集成电路数据表(修订版 H)

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。  

    我对第5节"器件比较"表中给出的参数有疑问。

    上表中提到了器件相关器件型号的充电过流检测电压(OCC)、放电过流检测电压(OCD)、短路检测电压(SCD)。

    我想知道这些电压代表什么、比如这些功能所处的电流阈值。 您是否知道它们的指定位置或如何计算启用保护电路的电流?

    谢谢、

    维达什里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vedashree、

     数据表中的第9.2节功能方框图显示了 BQ2970的内部布局、数据表中的以下各节(9.3、9.4等)介绍了如何将这些功能块用于器件运行。  数据表的链接可在我之前的帖子中找到。

    实际上、由于欧姆定律:V = IR、BQ2970能够使用电压进行电流保护。  在给定测量电压和已知电阻的情况下、您可以确定电流。  第 10.2.2节详细设计过程包含有关组件值的更多信息。

    最棒的

    Andria