This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:TPS55340 EVM (TPS55340EVM-017) VIN 噪声

Guru**** 2814505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771276/tps55340-tps55340-evm-tps55340evm-017-vin-noise

器件型号:TPS55340

您好!

您能不能解释为什么 EVM 板的哪个 VIN 引脚有噪声(由于我们的客户板也有这种噪声)

此致、

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、关于波形描述:
    1) 1)黄色:VIN 引脚的电流
    2) 2)紫色:VIN 引脚的电压
    启动条件为 VIN 引脚强制12V (将0.1uF 电容器连接到 GND)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我看不清输入电压的电压等级是多少。 请上传更清晰的图片吗?

    顺便说一下、负载条件是什么、在此期间输出电压是多少、输出电压是否上升到稳定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      TPS55340 EVM Vin 波形、  

     Vout 波形将在明天提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TPS55340 EVM Vin 波形、  

     Vout 波形将在明天提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    Hoe 是否测试了输入电压、您是否在输入电容器上使用了非常小的环路。 如果您直接使用探头、我担心噪声会直接耦合到探头中、结果很差。

    正确的测试方法如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

       TPS55340 EVM 输出电压波形如下:

    1) 1)黄色:VIN 引脚的电流

    2) 2)紫色:VIN 引脚的电压

    3) 3)绿色:Vout 引脚的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我非常确信、在测试 Vin 电压时、开关节点耦合了大量噪声。  您是如何测试 Vin 电压的、能否给我发送图片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

      Vin 电压测试 图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢大家的分享。  测试循环真的太大。 请在 PCB 板上测试这一点、并在输入电容器上进行测试、效果会好得多。

    顺便说一下、您似乎在 将连接到电路板之前添加了一个电感器、对吧? 如果是、请移除该电感器、它将会向电路中引入谐振。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

    谢谢你。  发现问题。

    VIN 端口 移除了这个电感器(共模)。

    测试波形 图 如下所示:

    1) 1)黄色:VIN 引脚的电流

    2)紫色:VIN 引脚的电压(电源)

    3) 3)绿色:VIN 的电压(EVB 输入)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息、祝您好运!