This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116-HT:LM5116-HT 最大输入电压

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169291/lm5116-ht-lm5116-ht-max-vin

器件型号:LM5116-HT

LM5116-HT 的数据表似乎存在一些差异。   在绝对最大额定值下、它说 Vin 的最大值为80V、但在第12页、它说"输入引脚(VIN)可以直接连接到高达100V 的输入电压源"  

第12页上的陈述是否 是较低温度部件的转接?   

ED  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ed  

    感谢您的反馈。 你是对的。 数据表将尽快修订。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果为 false、只需清除100V 语句。  对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ed  

    我认为你是对的。 我想它是从较低温度的部件中传递的。  审查后将修订数据表。

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    您是否知道高温器件可承受 Vin 引脚上的过压(例如100V)的时间?

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ed  

    抱歉。 我没有数据。  

    -李家祥