请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5034 您好、TIE2E、
我将在其中一个应用中使用 LM5034正向转换器。
输入电压范围:28V 标称值。 (18V 至40V 范围)
输出电压:5V
输出功率:80W
请推荐 LM5034正向转换器的反馈环路方案。
反馈环路应具有输出遥感功能。
谢谢、此致、
Dhanasekar T
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.