This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27324:测试 VOH

Guru**** 2503715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169393/ucc27324-testing-voh

器件型号:UCC27324

大家好、

客户有一些问题

采用 UCC27324D 模型的器件的电源电压范围为4.5V 至15V。 测试 VOH 时、需要10mA。 当电源电压为4.5V 时、VOH 值低于下限。 当电源电压为15V 时、使用10mA 来测试 VOH 值是否正常。 这是否异常? 在工厂测试期间、低于4.5V 的电源电压下、具有10mA 负载的 VOH 指数是否满足手动要求?

请帮帮我。

谢谢、此致、

交汇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    这是预期的结果、请参阅此处:

    VOH 的条件指定为14V。 由于混合上拉结构、VDD 越高、直流上拉电阻就越高、因此这是最坏的情况。 当 VDD = 4.5V 时、NPN 可提供更多帮助、电阻将更低。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Alex M.