This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池仿真器/仿真器

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17578Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160109/battery-simulator-emulator

主题中讨论的其他器件:CSD17578Q5A

大家好、团队、

我正在为电池充电器产品线使用功能测试仪。

其中电池充电器必须由电池仿真器进行测试才能加快测试。

您能建议任何可用作电池仿真器的设备/评估板吗? 主要对充电电压和电流的仿真感兴趣。

充电器很简单、没有任何通信方式。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    我们使用 Keithley 源表型号2420。  下面是一个链接  

    https://www.ti.com/lit/an/slua999/slua999.pdf

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff,

    提供的链接很好...但缺少 Q1/Q2/Q3器件型号/规格...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Bhupendra、

    我检查了用于应用手册的原理图、并将 CSD17578Q5A 指定为 Q2和 Q3、Q1是任何具有额定电流的 P 沟道 MOSFET、用于处理测试所需的放电电流。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您是否有 slua999的 PCBA 照片?
    此仿真器还有其他文档吗?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scutarius、

    我不确定该仿真器是否实际构建、我认为它仅在 SPICE 仿真器中进行测试以验证运行情况。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否获得该 Spice 电路模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    我将需要与编写应用手册的工程师核实我们是否有 SPICE 模型并且我们是否可以共享该模型。 当我听到他的回声时、我会告诉你。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、从原理图中我可以看出、这是在 Altium 中完成的、也许仿真是在不同的软件中完成的。

    我有几个问题、只需确保我了解功能

    1) 1) Vin 设置电池组的电压、如果它是4节16V 电池、这是合理的、但对于充满电的电池、锂聚合物是16.8V + D1的 V、对吧?
    2) 2) R14设置电池的电流充电、如果电池100%放电、并且电池将充电的100%(或 Vref)更低、对吧? 此外、V1和 V2稍有不同、以避免运算放大器的激活重叠
    3) 3) R8的用途是什么?它是一个分流电阻器、用于通过 DMM 测量电流?

    4) 4)我认为只有 Q1、D1、D2和 Q3的额定放电流为电池组的放电流、Q2仅激活 Q1。

    5) 5)对于 R16、如果我要仿真3、000mA 的单节锂聚合物电池、那么如果我以1C 充电、R16需要为1.4欧姆、对吧?

    6) 6) D2的用途是什么?

    7) V1和 V2实际为1.25V 而非2.5V

    感谢您花时间回答我的问题、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scutarius、

    我想、如果我们能够获得 SPICE 模型、大多数问题都会得到解答、我正在等待工程师的回复。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scutarius、

    我和工程师交谈过、他组装了硬件来测试设计、因此没有用于测试的 SPICE 模型。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    谢谢、您能问他至少问题6)、D2的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scutarius、

    让我与他核实一下、我可以看到的主要原因是、如果连接不良、防止任何电流流经 Q3的体二极管、但我不确定。 明天我应该听到他的回声。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scutarius、

    工程师确认 D2是为了防止流过 Q3体二极管。 它用于反向保护。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、