This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:LM76003

Guru**** 2535370 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772715/lm76003-lm76003

器件型号:LM76003

大家好、我计划将 LM76003用于从48V 输入电压到24V 输出电压的降压操作。 输入电压范围为44V 至54V。 输出电流为2.5A。 额定功率为60W。 我对 PGOOD 引脚有疑问。 在我的 Webench 设计中、它显示了通过电阻器连接到 VpGood 的情况。 数据表显示、PGOOD 引脚电压应小于18V。 我可以从哪里获取该电压?  我能否保持此引脚断开?e2e.ti.com/.../LM76003_5F00_based_5F00_design_5F00_Vin_2D00_44v_2D00_TO_2D00_54v.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果不需要此功能、则可以将引脚保持断开状态。
    如果您需要电源正常功能、可以通过电阻器将该引脚连接到 LM76003的 VCC 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Frank。 电源正常功能的实际含义是什么?