This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池管理系统的开关机制

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ24157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168220/switching-mechanism-for-battery-management-system

主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1BQ24157

大家好、团队、

          我们围绕 BQ34Z100-G1设计 BMS。 电池规格最大为54.6V 和6A。 额定48V 和4A。 我们希望使用开关机制在 CC 和 CV 充电之间切换、并将电池与充电器完全断开。  

开关机制应该由一个微控制器 GPIO 引脚控制3.3V 或者5V 并且易于执行。

您能不能推荐合适的开关机制。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    TI 电池充电团队目前没有高电压充电器。  我不知道在 CC 和 CV 之间切换并断开电池与充电器的连接的单个开关机制。  所有 TI 充电器都具有集成反馈环路和误差放大器、可监控电流和电压。 恒流环路最初设置 PWM 占空比。 恒压环路的作用类似于电压钳位、可在感测到的电压达到稳压时通过钳位 PWM 占空比防止更多电流流动。  下面显示了 BQ24157方框图的摘录。  CSOUT 和 CSIN 之间的外部感测电阻可感测输出电流。   

    要断开电池与充电器的连接、您可以使用从电池到栅极的电阻器上拉至电池的背靠背 PMOS FET。  3.3V 或5V 信号驱动 NMOS 的栅极、漏极连接到 PMOS FET 栅极。  将 PMOS FET 栅极拉至低电平将 PMOS FET 导通。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

            最好使用 MOSFET 开关或继电器开关来控制 BMS 中的电源路径。

    示例-为升压电路充电

             从电池到负载的电源

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    我建议使用 MOSFET 开关、但我对继电器的经验非常少。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    只是一个快速跟进问题  

    上述电路是否能够很好地切换48V 电压轨。 在这里、+12V 将被48V 取代。 电源轨为48V 和4A

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 PNP 上的电流为4A 且 VCE 为~0.3V、则会在 BJT 上浪费大量功率。  我不推荐它。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

            那么、相同的设置、但使用 N 沟道 MOSFET 和 P 沟道 MOSFET 会有相同的损耗?

    此外、您还推荐了 MOSFET 开关、有任何文档或参考设计可以帮我解决问题  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    是的。  我不知道适用于您的应用的参考设计。

    此致、

    Jeff