This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121A:复位 PMIC

Guru**** 2517930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773049/bq25121a-reset-pmic

器件型号:BQ25121A

你(们)好

如何将 PMIC 复位为其默认寄存器值?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认模式在数据表第23页中进行了说明。

    8.3.11默认模式

    当没有主机或 I 时、使用默认模式

    2C 通信不可用。 如果是外部的

    可编程引脚 ILIM、ISET 和 ITERM 连接了电阻器、这被视为默认模式。 如果这些电阻器中的任何一个连接到 GND、则使用默认寄存器设置。 可通过将有效电源连接到 VIN 或写入 RESET 位(数据表第45页、表22)来进入默认模式。 通过写入 I2C 接口可退出默认模式。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DIMA、

    向寄存器0x09上的位 B7写入1应复位寄存器值。

    此致、
    Gautham