This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2802:UCC2802DTR (工业标准)取代了 UCC2802QDRQ1 (汽车标准)

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169447/ucc2802-ucc2802dtr-industrial-standard-replaces-ucc2802qdrq1-automotive-standard

器件型号:UCC2802
    1. 是否也可以在这些工业部件上进行 X 射线测试?
    2. 不同测试平台导致的测试项目差异?
    3. 是否实施了导线直径从1.3 MIL Au 更改为0.96 MIL Cu 的生产中的汽车器件?
    4. 汽车与工业器件的寿命和资质认证?
    5. 是否可以使用汽车标准测试工业替代产品?
    6. 根据汽车标准进行热计算?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将这些问题发送给您的 TI 当地销售办事处或您的 TI 当地联系人? 这些问题可能需要签订 NDA、无法在 E2E 上回复。