This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180EVM-DUAL:开关特性@ LM5180EVM-DUAL 的工作波形

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772544/lm5180evm-dual-operating-waveform-of-switching-characteristic-lm5180evm-dual

器件型号:LM5180EVM-DUAL
主题中讨论的其他器件:LM5180

大家好、团队、

在 用户手册的图9和图11中,为什么 SW 节点电压 和反激二极管电压下降一次?

我需要这种原因和解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 LM5180处于 BCM 运行状态时、开关在 SW (和二极管)电压振荡的谷底附近发生。 但是、DCM 中的切换(固定为350kHz)可能会在振铃期间的任何时间发生、具体取决于负载电流水平。

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。
    感谢您的回答。