This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:USB500模式下的 ILIM 和 ISET 电阻值(EN1=1和 EN2=0)

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773034/bq24072-ilim-and-iset-resistance-values-in-usb500-mode-en1-1-and-en2-0

器件型号:bq24072

在 USB500模式下运行时、ILIM 和 ISET 的典型电阻值是多少?

电池是1000mAh 锂离子电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Del
    当 EN1为高电平且 EN2为低电平时、将为 USB500配置单元并将输入/充电限制为500mA。
    对于 R-ILIM --2499欧姆可用于600mA
    对于 R-ISET -- 1470欧姆可用于600mA