This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:需要更改 REG07上的固定频率禁用设置"1&quot

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167216/bq25883-need-to-change-fixed-freqyency-disabling-setting-1-on-reg07

器件型号:BQ25883
主题中讨论的其他器件: TPS61288

尊敬的团队:我的客户在 BQ25883 + TPS61288的原型设计中遇到问题、当 TPS61288处于轻路状态时、会出现可闻噪声。 可能是 MLCC 造成的。 BQ25883开关模式的默认设置为 PFM、这可能会导致问题、因此要通过禁用 REG07上的 PFM 来检查是否存在问题限制、他们需要尝试。 这种方式是否有效?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 这是正确的旋钮。  REG02中的 PFM_OOA_DIS 也可能有用。

    此致、

    林宏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。