This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:ISO16750-2未抑制负载突降

Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771311/lm5060-q1-iso16750-2-unsuppressed-load-dump

器件型号:LM5060-Q1

尊敬的 Rakesh:

您是否意味着它无法通过 ISO16750-2未抑制的负载突降?

客户担心它不符合 ISO 标准。

如果是、 ISO16750-2的测试条件是什么?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    LM5060-Q1支持 ISO16750-2未抑制负载突降。 www.ti.com/.../tiduc41a.pdf 中的表7 提供了测试条件、图35是测试波形。

    对最大值有任何要求 负载突降事件期间来自客户的输出电压?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您是否有来自客户的任何信息?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rakesh:

    到目前为止、客户将使用我们的解决方案。

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    很高兴听到这个消息、并感谢您为我们提供这次机会。
    如果您有任何后续问题、请告诉我、否则请单击"此已解决我的问题"按钮以关闭此主题。

    此致、
    Rakes