This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8555:一个端口中每个灯串与可支持的 LED 灯串之间的最大增量电压是多少

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771226/lp8555-what-is-maxium-delta-voltage-between-each-string-in-one-port-and-led-qunatity-that-can-support

器件型号:LP8555

你(们)好

我使用 LP8555来驱动2个 LED 指示灯条、LED 指示灯条信息、如下图所示。

1)灯串 LEDA6的布线比端口 A 中的其他5个灯串长。因此 VF 将比其他灯串高一点。

  LP8555可以处理的一个端口中6个灯串之间的最大增量值是多少? 尤其是考虑到较长布线导致的 LEDA6 VF。

2) LP8555支持的最大 LED 数量是多少?

3)对于热电偶,我在应用手册中找到 Tj=Ta+(Rθja *power)。这里的功率是指 LED 指示灯的总功率还是每个 LED 灯串的功率?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已指派合适的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

    由于中国新年假期、回复可能会延迟。

    感谢您的理解。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    1)。 这取决于实际应用和 LED 配置、其主要考虑因素是灌电流额定电压和热(效率)、这些通道之间的不同电压将下降到灌电流上、这将降低效率。
    2)。 最大输出电压为28V、因此您需要确保输出电压不超过28V;
    3)。 这应该是总功率。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sean
    Thans for the reply。
    1)在我的 LED 配置中,LED=5.6V,每个灯串4个 LED,端口1总共使用6个灯串。
    总 Vf/字符串=22.4V。 由于布线较长、灯串6 (LEDA6)可能为22.9V (例如)。
    在这种情况下,端口 A 中的灯串之间有0.5V 的差值。这是否会导致灯串之间的电流不均匀?
    还是驱动器只需将输出电压升高到22.9V 并保持电流不变?
    2)和3)
    考虑到最大输出电压为28V,在我的设计中 Vf/灯串=22.4V (5.6V/LED、4LED/灯串),不超过28V,所以它是正确的吗?
    我在 Porta 和 portB 中总共使用11个字符串。 总共44个 LED。 不超过28V。
    但是,如果考虑到热性能,Tj=Ta+(Rθja *power),如果 Ta=25°,Rθja =70°,Power=2.96W(12mA/LED*5.6V/LED*44LED),
    °,将超过150 μ s、然后驱动器将关断,正确?
    是否有任何关于在一个驱动程序中驱动44LEDS 的建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1)。 对于灯串间的0.5V delta 电压、没关系、它不会导致灯串间的电流不均匀。
    2)。 电压应该正常;
    3).出于散热考虑、它实际上取决于实际应用和环境、您最好仔细地对器件进行布局并离开热流路径。 我觉得还可以、最好用电路来测量热性能。
    请帮我单击"已解决"。 谢谢。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sean。