This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780 -无源钳位反激式

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, LM5023, UCC28780EVM-021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772185/ucc28780-ucc28780---passive-clamp-flyback

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: LM5023

您好!

是否可以在经典无源钳位反激式拓扑中使用 UCC28780? 我知道将其与 UCC28780搭配使用毫无意义、因为其效率较低等。但是、它主要用于评估目的、并且可以使用同一 IC 轻松检查 PCF 和 ACF 之间的一些参数。

此致

Darek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dious、

    是的、可以在无源钳位拓扑中使用 UCC28780。 PWMH 输出不是驱动 ACF 高侧钳位 FET、而是用于通过初级到次级隔离器和栅极驱动器驱动次级侧的同步整流器 MOSFET。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 我知道不连接 PWMH 并在 PCF 拓扑中使用第二个整流器控制器也是可能的吗? ( 与 UCC28780EVM-021等相同的方案、唯一不同的 PWMH 连接)。

    此致

    Darek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darek、

    从技术上讲、可以将 PWMH 保持未连接状态、但会失去产生 ZVS 的"负电流"功能。 否则、您基本上会将 UCC28780转换为 LM5023等转换模式 QR 谷底开关控制器。 如果您想进行比较、这是可以的。

    顺便说一下、对于无源钳位、您需要有一种方法来耗散钳位能量、可以使用 TVS、也可以使用与钳位电容器并联的电阻器。 只需将 PWMH 从 UCC28780EVM-021的高侧 MOSFET 驱动器上断开、就不会限制钳位上积累的电压。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    此致

    Darek