This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562211:Tina 仿真错误

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, TPS562211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166184/tps562211-tina-simulation-error

器件型号:TPS562211
主题中讨论的其他器件:LM5116

您好!  

我尝试在 TINA 中模拟此器件、因为在 PSPICE 中使用该器件时遇到了一些问题。 我为它创建了一个新的宏、所使用的过程与我对 LDO 所使用的过程相同。 但是、当我尝试进行瞬态仿真时、我会遇到不规则电路误差。 它似乎专门指 D 触发器代码的问题。 具体而言、我想 N92315 if 语句部分是因为 N92315弹出错误消息、如下所示。  

如果能在这个问题上提供任何帮助、我们将不胜感激!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zachary、

    我将分析此案例、并在下周之前给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zachary、

    此消息可能表示模型未在 TINA 中连续编译。 请使用 PSPICE 进行仿真、因为 PSPICE 仿真文件已发布在 TI.com 上。  

    在使用 PSPICE 仿真时、您能告诉我这个问题吗?

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我使用 PSPICE 时、我尝试仿真整个电源树、需要花费多个小时进行仿真、这就是我想要切换的原因。 此外、在 PSPICE 中、我的负载瞬态仿真遇到了问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zachary、

    由于我们有电子邮件联系、因此我将关闭案例并通过电子邮件进行沟通。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    齐克斯-

    如果未加密模型无法移植到其他仿真器、我们为什么要创建它们?  

    除了 PSPICE、我们还需要能够在其他仿真器上为我们的客户提供支持。  

    客户不仅可以使用 TINA、还可以使用 Micro-CAP、LTSPICE 或 Simetrix。   

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助我解决这种设计 zeta 转换器的问题

    CS1365777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是该案例的链接:

    e2e.ti.com/.../zeta-converter-design

    请帮我解决问题。 我已经等了4周  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到的主题似乎已关闭、因此我相信没有人在处理它。

    也就是说、LMR2365将不起作用。  要将降压 IC 用作 Zeta、您需要一个器件能够在其电源端子上承受 Vin+Vout、并且能够切换至少2倍的负载电流。

    我希望明年某个时候就这个问题发表一份文件。

    您列出的规格将指示48W 功率转换器。  这对于集成降压 IC 中构建的 Zeta 而言非常重要。  TI.com 上提供了由分立式控制器和 FET 制成的 Zeta 参考设计、这些参考设计更合适。  请参阅 PMP9581 、https://www.ti.com/tool/PMP9581_REVC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    很抱歉、我也在 Tina TI 上尝试过这个。 但这在软件上不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才下载的是运行 LMP9581所基于 LM5116的 TINA TI 参考设计、请参阅 :https://www.ti.com/lit/tsc/snvm051

    下载并运行此文件、确保它在您的计算机上正常工作。

    从网站下载后、您可以根据 PMP9581将其修改为 Zeta。  

    这就是我解决这个问题的方法-您可能会在稍后遇到仿真问题、但至少您会有一些事情要做、您可以将项目/进度和仿真文件发布到支持 LM5116的论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我提供您自己设计的 Tina TI、PSpice、LTSpice 或其他软件的仿真文件。 因为我已经在 Tina TI 试用过这个、这对我不起作用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我现在介绍了结果、并将向您报告。

    非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要其他帮助、请使用支持 LM5116的论坛。  祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Antenna、

    我们没有与所有仿真器兼容的模型。

    如需更多问题、请创建新帖子以供回答。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Zeta.pdfe2e.ti.com/.../Zeta-Converter.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman、

    有关 LMR2365的问题、请创建新帖子以供回答!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Antenna、

    感谢你的帮助。

    我已附上您建议的设计文件。  

    但问题是它提供2伏输出、但我需要24V 恒定稳压输出。

    希望您能理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman、

    由于您的问题与 TPS562211无关、如需进一步沟通、请通过电子邮件联系 Antenna。 我将关闭该案例。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我他的电子邮件地址、以便他能为我提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman、

    在这种情况下、请在 e2e 上为您的问题创建新帖子以供回答!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Zixu。 您可以关闭案例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将关闭该案例。