主题中讨论的其他器件:LM5116、
您好!
我尝试在 TINA 中模拟此器件、因为在 PSPICE 中使用该器件时遇到了一些问题。 我为它创建了一个新的宏、所使用的过程与我对 LDO 所使用的过程相同。 但是、当我尝试进行瞬态仿真时、我会遇到不规则电路误差。 它似乎专门指 D 触发器代码的问题。 具体而言、我想 N92315 if 语句部分是因为 N92315弹出错误消息、如下所示。
如果能在这个问题上提供任何帮助、我们将不胜感激!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我尝试在 TINA 中模拟此器件、因为在 PSPICE 中使用该器件时遇到了一些问题。 我为它创建了一个新的宏、所使用的过程与我对 LDO 所使用的过程相同。 但是、当我尝试进行瞬态仿真时、我会遇到不规则电路误差。 它似乎专门指 D 触发器代码的问题。 具体而言、我想 N92315 if 语句部分是因为 N92315弹出错误消息、如下所示。
如果能在这个问题上提供任何帮助、我们将不胜感激!

以下是该案例的链接:
e2e.ti.com/.../zeta-converter-design
请帮我解决问题。 我已经等了4周
您提到的主题似乎已关闭、因此我相信没有人在处理它。
也就是说、LMR2365将不起作用。 要将降压 IC 用作 Zeta、您需要一个器件能够在其电源端子上承受 Vin+Vout、并且能够切换至少2倍的负载电流。
我希望明年某个时候就这个问题发表一份文件。
您列出的规格将指示48W 功率转换器。 这对于集成降压 IC 中构建的 Zeta 而言非常重要。 TI.com 上提供了由分立式控制器和 FET 制成的 Zeta 参考设计、这些参考设计更合适。 请参阅 PMP9581 、https://www.ti.com/tool/PMP9581_REVC
我刚才下载的是运行 LMP9581所基于 LM5116的 TINA TI 参考设计、请参阅 :https://www.ti.com/lit/tsc/snvm051
下载并运行此文件、确保它在您的计算机上正常工作。
从网站下载后、您可以根据 PMP9581将其修改为 Zeta。
这就是我解决这个问题的方法-您可能会在稍后遇到仿真问题、但至少您会有一些事情要做、您可以将项目/进度和仿真文件发布到支持 LM5116的论坛。