This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:动态控制输出电压

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10011, LM10010, LMZ31710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773027/lmz31710-dynamically-control-output-voltage

器件型号:LMZ31710
主题中讨论的其他器件:LM10011LM10010

非常感谢您为我提供的解决方案应用手册:slva861和 snva709。
在这两个应用手册中、需要使用 LM10011或 LM10010的其中一个组件。
这两个引脚至少需要4个数字输入。

II 也可以在这些应用手册中看到、电压范围小于2V。
在5V 范围内执行它(可以由 LMZ31710实现)、6位数控制的控制程度非常有限。
假设使用所有的 LMZ31710 4.9V 输出电压范围、是否可以选择使用更多的距离分辨率(大于6位分辨率)?
是否有任何干扰电流 DAC 使用 I2C 接口在微控制器中保存输出 I/O?

谢谢、

Amos