This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:输出电压精度

Guru**** 2520040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769653/tps63001-output-voltage-accuracy

器件型号:TPS63001

我们将 TPS63001用于3.3V 输出电压。 我们看到不同 PCB 构建上的输出电压变化。

该稳压器的预期精度是多少?  是否需要3370mV 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    预计为3370mV。 输出电压应处于标称值的3%以内。 70mV 是您可以观察到的最大变化吗?

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    感谢您提供信息。 是70mV 是此级的最高值。 数据表中是否有任何3%输出变化的参考?

    此致、

    永利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、永利、

    在数据表中、您可以看到基极反馈电压容差约为1%。 为此、您必须在反馈分压器中添加电阻器的容差(对于 TPS63001、这些是内部电阻器)。 此外、如果启用了省电模式(PS/SYNC 连接至 GND)、则在轻负载下、器件将以 PFM 模式运行、输出电压将稍高。 对于我们的其他器件、PFM 中的输出电压通常在3%以内、TPS63001也是如此。

    在您的案例中、PS/SYNC 是否连接到 GND?当您进行电压测量时、负载电流是多少?

    感谢您指出这一点、应在下一版数据表中更好地对此进行澄清。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    它未处于 PS 模式、电流消耗小于20mA。
    此致、
    永利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、永利、

    只是我之前的帖子的一个小修正-对于我们的降压/升压器件、强制 PWM 模式下的典型 VFB 容差为±1%、PFM 模式下为-1%-+3%。 由于反馈分压器中的电阻器的精度、输出电压容差略高。

    您观察到的最大偏差(约2%)是预期的。 您是否看到由于这种情况对您的电路产生了任何负面影响?

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、永利、

    我们尚未听到、因此我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳